This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4616万:关于输出100欧姆端接。

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656577/lmk04616-about-output-100-ohm-termination

部件号:LMK0.4616万

大家好,

我想知道 HSDS => LVDS转换输出中100欧姆端接的位置。
数据表P.32 HSDS部分中,100欧姆端接位于 交流电缆连接电容器的Rx侧。

但是,我的客户使用的RFIC建议将Tx侧朝向远离交流电缆连接电容器。
我附上了文件。
哪一点最好?   


此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho,您好!

    您可以按如下所示设置100欧姆负载。

    LMK0.4616万输出具有一对交流耦合盖,然后在100欧姆传输线路后,在RFIC的交流耦合盖之前安装100欧姆负载。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn San

    感谢您的回复。

    对不起 ,在 Ω μ L轨迹前是否需要0.1uF电容器?
    我认为在100欧姆终端和RFIC之间只需要0.1uF。
    我的理解是否不正确?

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sho San,
    LMK0.4616万和RFIC不喜欢100欧姆负载上的直流路径,以防负载上的直流电流消耗更多。
    因此,最好在100欧姆的两侧都安装交流电压盖。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我明白了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn San

    很抱歉,我希望您检查连接电路。
    我附上文件,请检查。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sho San,

    电路正常。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn San

    非常感谢您的支持。

    抱歉,我还有一个问题。

    此设备是推荐的交流耦合输出。 如果我们想进行一次SYSREF脉冲,我认为交流耦合不是很好。
    此设备是否可以发出SYSREF的1个脉冲信号?

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sho San,
    LMK0461x可通过设置SYSREF脉冲编号(寄存器寄存器0x140)输出1个脉冲SYSREF信号。 它必须使用直流路径,因此我们应该选择正确的输出类型,以确保接收器可以接受LMK0461x的VOH和VOI

    此致,
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn San

    感谢您的支持。
    抱歉回复,我了解SYSREF PULSE。

    我还有一个问题,
    我想在CLKout处将HSDS信号转换为LVDS,并将交流耦合连接至RF IC,因为HSDS共模电压与LVDS电压不同。
    但是接收器(RF IC)没有内部偏置电路。 所以我认为我们需要交流耦合和射频IC输入之间的直流偏压电路。

    我附上了射频IC的输入所需规格。 请告诉我连接射频IC的推荐外部直流偏压电路。
    我在数据表P.32图31中找到了HSDS到LVDS电路,但我认为这是专用于具有内部偏置电路的接收器的电路。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho,您好!

    让我了解您的要求。  

    您列出了RFIC的两种时钟。

    1,REF_CLK_IN

    它可以是交流耦合,差分0.3~2.0 Vpp (最好使用< 1Vpp)

    此时钟是否存在内部偏差?

    2,SYSREF和SYNCINB (LVDS)

    它们需要直流耦合,差分 825~1675 Vpp

    RFIC的输入VCM范围在哪里?

    通常,LVDS接收器具有广泛的输入VCM范围。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn San

    感谢您的回复。

    很抱歉,我只想了解有关SYSREF和SINCINB (LVDS)的外部偏置电路。
    REF_CLK_In有内部偏压,所以我不需要外部偏压电路。

    我回答以下问题。
    1,REF_CLK_IN
    此时钟是否存在内部偏差?
    =>是的,存在内部偏差。

    2,RFIC的输入VCM范围在哪里?
    =>825mV~1675mV。此电压范围不是差动Vpp。
      我认为射频集成电路是一般LVDS要求规范。
     

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!
    如果RFIC SYSREF在每条线路上请求Vil至VIH的电压为825mV~1675mV,那么我们需要仔细计算此转换电路。
    稍后回复。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn San

    感谢您确认我的问题。
    射频IC的要求输入规范是正常LVDS要求。
    我正在等待您的回复。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn San

    我在下面写下RF IC输入规格。
    VCM范围= 825mV至1675mV
    VPP =100mVpp

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sho San,

    已与设计师核实,没有方法将HSDS驱动器与此RFIC LVDS接收器的DC连接。
    因此,在这种情况下,我们必须在"External SYSREF Request"或"Continuous SYSREF"中选择SYSREF模式。
    然后HSDS交流与LVDS耦合正常。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shawn San

    感谢您的回复。
    好的,我建议用分法电阻器调整偏压。

    此致,
    Sho