This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:输出频率组合

Guru**** 2965660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/649015/lmx2582-output-frequency-combination

部件号:LMX2582

团队成员,您好!

LMX2582能否同时支持1.6GHz输出和400MHz输出?

韦斯基提出了以下方案,但我不知道如何得到解决。
如果可能,您能否提供建议的寄存器设置,在OUA为1.6GHz,在OUTB为400MHz?

此致,
Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San,

    否,这不正确。  LMX2582 codl支持VCO和分开的输出(即 6400 MHz和400 MHz),但不使用两个不同的除法值。

    此致,
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean-San,

    我理解,谢谢。

    此致,