This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC551:连接(短路)引脚3和7。

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555, NE555, TLC551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/649193/tlc551-connecting-shorting-pins-3-and-7

部件号:TLC551
线程中讨论的其他部件:LM555NE555

您好,

输出引脚是否可以与放电引脚短路? 如果短接在一起,请注意在TI的晶体管级等效原理图中,如果条件Vdd > Vthresh*2保持,在通过放电晶体管从高输出转换到低输出的过程中,可能会有大量的直通(交叉)电流。

是否有任何种类的先断后断电路(原理图中未显示)可能会阻止此情况发生?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PONGO,

    TLC551通过电流的电流比双极NE555/LM555低得多,引脚3和引脚7分开时几乎相同,因为它与3和7一起使用。 针脚3和7的晶体管使用相同的栅极驱动,而通过电流由较弱的针脚3 PMOS晶体管设置。 请参阅第3页上的数据表VOH VOL规格和示意图。 先断后断。