This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531.257万EVAL:可以使用Codeloader 4和USB至IEEE并行打印机电缆加载评估板

Guru**** 2841160 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2531, USB2ANY, CODELOADER, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656037/lmx25312570eval-can-t-load-eval-board-using-codeloader-4-and-usb-to-ieee-parallel-printer-cable

部件号:LMX2531.257万EVAL

评估版主板随附25针并行端口电缆。  我们购买了一个Tripp Lite型号# U207-006 USB到IEEE并行打印机电缆适配器,用于连接到评估板电缆。  是否有人使用此工具与LMX2531.257万EVAL配合使用?  到目前为止,我无法将其编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了一个TI "USB2ANY"适配器。 我也遇到了麻烦。 如何使用USB2ANY设置端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    如果您有USB2ANY和适配器板,请按照以下用户指南的1.1 部分设置连接。
    www.ti.com/.../snau114d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    我没有适配器板,怎么能得到其中的一个?  我是否可以从Digikey或Mouser购买?

    而且,正如我所写的,评估板附带了一条并行端口电缆。  我们购买了USB到并行端口适配器,但我无法使其正常工作。  您对此有什么建议吗?

    因此,如果我能找到其中一种方法来发挥作用,我会很高兴。  

    此致,

    Eric Hooker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有适配器板。 在哪里可以买到?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我们不单独提供适配器板,它通常与EVM一起提供。
    好的,您可以从TI.com下载CodeLoader并使用它对EVM进行编程。 我希望它能在Win7或更高版本中工作。
    打开Codeloader,进入Port Setup (端口设置)页面,选择LTP作为Communication Mode (通信模式)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,

    谢谢,但正如我在上面所写的,评估板附带了并行端口电缆,但计算机不再具有这些电缆。  我购买了USB到并行适配器电缆,但它不能与评估板一起使用。  我一直在使用Codeloader并将端口设置为LPT,但它不起作用。  有什么想法?

    我有另一个TI评估板,它附带了“USB2ANY”,但没有适配器板。  我相信我必须制作自己的适配器板或重新连接USB2ANY和LMX2531板之间的带状电缆。  我认为这不需要所有这些东西。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    是的,我担心您必须重新连接带状电缆或构建自己的适配器板。 我对此很抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10引脚
    连接
    LMX2531
    评估板
    按建造
    LMX2531 EVAL板模块 LMX2531
    代码加载器端口设置
    USB2ANY引脚 LMX2571评估板
    (有效)
    1. 常闭 触发器 GPIO0 / I2C SDA 常闭
    触发器 跳线"LE"至10针连接器引脚2 LE GPIO1 / I2C SCL LE
    3. 常闭   GPIO2 / SPI SCLK MUXOUT
    4. 数据 数据 GPIO3 / PWM2 数据
    5. 打开   3.3外部 3.3V
    6. 时钟 跳线至GND 接地 接地 接地
    7. 常闭     GPIO4 / SPI SIMO TRCTL
    8. LE 跳线"时钟"至10针连接器引脚8 时钟 GPIO5 / SPI SOMI 时钟
    9. 接地   GPIO6/SPI CS 接地
    10. CE CE GPIO7 CE

    Noel:我最终修改了LMX2531评估板,使其与我的USB2ANY配合使用。  附件是一个电子表格,其中显示了帮助可能遇到相同问题的其他人的模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    谢谢,此电子表格很有帮助。