This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:时钟设计工具中的OSCout和CLKout相位噪声比较

Guru**** 2548240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/648672/lmk04826-oscout-and-clkout-phase-noise-comparison-in-clock-design-tool

部件号:LMK0.4826万

大家好。

我有一个关于时钟设计工具的问题。
我附上了模拟结果。
I在同一参考上比较了OSCout相位噪声和CLKout相位噪声

我认为 OSCout相位噪声比CLKout相位噪声要好。
我的理解是否正确?

此致,
Shoe2e.ti.com/.../LMK0.4826万_5F00_phase-noise-comparison.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    您的理解正确,OSCout具有更好的相位噪声性能。 为了获得最佳模拟结果,我建议在时钟设计工具中输入VCXO的相位噪声曲线。

    此致,
    车道