This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0725万:芯片尺寸和接点到外壳的热阻

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/648392/lmk00725-die-size-and-junction-to-case-thermal-resistance

部件号:LMK0.0725万


您好,  

我们计划在高温环境(高达85°C的环境温度)中使用LMK0.0725万,对于热分析,我需要R (theta,j-c)值(结点到外壳(顶部)热阻)和芯片尺寸。 我在数据表中找不到此信息-请提供此信息吗?

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sudarsan,

    您是否可以使用R (theta,j-a)值进行热分析? 第16页的数据表的"热量管理"部分介绍了如何使用R (theta,j-a)值来估计模具温度。

    此致,
    车道