This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/660529/lmx2594evm-lmx2594evm

部件号:LMX2594EVM

1.根据数据表中图16的设置测量的输出功率评估PCB。 测量结果比数据表中3-13 GHz的值低约1 dB,14和15 GHz时低~5 dB。 为什么功率如此低? 我们能否做些改进?  

已订购1 NH电感器,以尝试将50欧姆电阻器作为上拉电阻。  

2.测量的~ 400 mA电流消耗(仅限输出和带VCO的PLL)。 我们是否有任何方法可以减少电流消耗?