This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:使用XTAL

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/647804/cdce913-q1-using-xtal

部件号:CDCE913-Q1

您好,

我们的客户使用CDCE913-Q1 (使用XTAL)进行源时钟。

客户有一些问题。

CDCE913-Q1是否具有内部反馈电阻器和阻尼电阻器?

还有一个问题。

当客户使用XTAL时,客户应如何使用Vctrl?

是否设置为1/2 VCC?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki,

    CDCE913-Q1是否具有内部反馈电阻器和阻尼电阻器?
    答:CDCE913-Q1中的XTAL级具有自动驱动控制电路。 XOUT路径中还有一个阻尼寄存器。

    当客户使用XTAL时,客户应如何使用Vctrl?
    答:Vctrl可以保持浮动。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,

    感谢您的回复。
    我会向客户反馈信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama