This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:何时在时钟24上升边缘或LE上升边缘之后将数据加载到寄存器库?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/660407/lmx2582-when-does-the-data-get-loaded-into-the-register-bank-after-the-24th-rising-edge-of-the-clock-or-the-rising-edge-of-the-le

部件号:LMX2582

关于数据表的修订版D ,这里 有两个句子似乎相互冲突。

第一个是第9页第二个要点的第二句"在最后一个CLK信号的上升沿,数据从移位寄存器发送到一个寄存器银行"。

第二个是第18页第7.5 节的最后一句"当客户服务银行处于高位时,数据从数据字段传输到选定的登记银行"。

如果我理解正确,那么只有一个是正确的,请告诉我哪一个是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    感谢您指出这一点。 正确的陈述是第9页:"在最后一个CLK信号的上升沿,数据从移位寄存器发送到寄存器库"

    需要修复第18页。 将得到处理。

    此致,

    Brian Wang