This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:同步两个LMX2492EVM

Guru**** 2544550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/647485/lmx2492evm-synchronize-two-lmx2492evm

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2492LMX2594

大家好,

Dean在另一个主题(https://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/p/59.2235万/2240043#2240043)224.0043万)中224.0043万中谈到了这一点

但我想同步两个LMX2492EVM。

当提供相同的参考时钟并配置相同的设置时,我需要合成器以一致的相位开始。

Dean提到,如果它们以分次模式启动,则存在未披露的'Seed'寄存器,这会导致随机初始阶段。

他还说,如果以整数模式启动,则同步将以相同的相结束。  

能否在锁定后以整数模式启动两块板并切换到分段模式以确保它们具有相同的相位?

是否有其他建议可以保证每次打开主板时都保持相同的阶段?

此致

Darryn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darryn,

    LMX2492没有要同步的功能。 您有没有研究过LMX2594,它有一个专门用于同步多个合成器的功能。 此部件是否适合您的应用?

    此致,

    Brian Wang