This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4616万EVM:零延迟模式PLL2锁定问题。

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/660429/lmk04616evm-zero-delay-mode-pll2-lock-issue

部件号:LMK0.4616万EVM
在“线程:LMK0.4616万”中讨论的其他部件

我们的时钟板现在可以使用LMK0.4616万芯片了。 我们希望能够使用零延迟模式。

根据文档寄存器0x146,选择OUTCH8输出的反馈,然后选择相应的N以修改PLL2。 但是,当文档中的寄存器解释了配置时,PLL2不会被锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shuang:
    TICSpro软件中有一个错误,要设置此模式,请发送电子邮件至clock_support@list.ti.com,我可以共享TICSpro的预发行版本,以正确配置此模式。
    此致
    普奈特