This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:LMX2492频率

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/646775/lmx2492-lmx2492-frequency

部件号:LMX2492

大家好  

我需要生成100MHz锯齿 信号。 LMX2492可以这样做吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sattam,您好!

    从哪个频率到哪个频率。 LMX2492数据表9.2 3“应用性能图-锯齿波形示例”是一个很好的开始参考。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian
    应用性能图解是频率域,但我需要在时间域中生成锯齿信号。能否在时间域中生成锯齿信号及其频率。

    谢谢
    Sattam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sattam,您好!

    应用程序部分中的图显示输出频率与时间,您是否正在寻找不同的东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Noel

    我需要查看电压与时间的图解,而不是频率与时间的图解

    谢谢  

    Sattam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sattam,您好!

    我担心这在LMX2492中是不可能的,因为它是一个频率源发生器,而不是一个电压源发生器。