请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 您好,我已经对寄存器进行了编程,以便从输出A获得8000 MHz的频率,并且它被锁定。 然后我想通过程序R45 = 0x2D C0DF获得4000 MHz, 但频率变为7300 MHz左右,未锁定。
此编程有什么问题?
Yaacov Shoef。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我已经对寄存器进行了编程,以便从输出A获得8000 MHz的频率,并且它被锁定。 然后我想通过程序R45 = 0x2D C0DF获得4000 MHz, 但频率变为7300 MHz左右,未锁定。
此编程有什么问题?
Yaacov Shoef。
Elad,
请载入这些文件并载入所有寄存器。 如果使用的是TIC Pro,则使用".TCS";如果只注册,则使用".txt"。
e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_100MHz_5F00_input_5F00_4GHz_5F00_output.tcse2e.ti.com/.../8535.HexRegisterValues.txt</s>8535.