This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:相位噪声和超

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/647440/trf3765-phase-noise-and-suprs

部件号:TRF3765

大家好,

我的客户计划使用TRF3765。
请告诉我在 以下条件下,为了最大限度地减少相位噪声和毛刺,建议使用fPDF,NINT,NFRAC等的值。

VCO频率:3720MHz - 3780MHz

通道空间:50kHz

RF输出频率:1/2 VCO频率

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshi:

    我建议遵循TI EVM上使用的环路滤波器设计。 我建议在分次模式下操作,其PFD频率应与系统支持的频率一样大,且不超过35 MHz。 30.72 MHz值良好。 20 MHz也是可以接受的。 这意味着您的参考频率需要是PFD的倍数(例如 61.44 MHz或40 MHz)。 R,N和Nfrac分频器的特定值取决于所选的参考频率和输出频率。 TI EVM将能够为您显示所需输出频率的值。

    --RJH