This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS105:使用2个LVDS中继器具有8个输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/659025/sn65lvds105-using-2-lvds-repeaters-to-have-8-outputs

部件号:SN65LVDS105

尊敬的:

我想使用2 个SN65LVDS105 LVDS中继器来提供8个类似的输出,用于固定的50 MHz LVDS兼容时钟信号。

我的时钟信号由MiniZed板生成。 MiniZed的输出为3.3 V

我的问题是,我是否可以将MiniZed的输出直接连接到2个输入SN65LVDS105 LVDS中继器,或者我是否需要一些转换或电阻器来分配信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gery:

    感谢您对我们产品的关注。
    我们已经指派了一名支持工程师,您应该很快就会得到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gery:

    SN65LVDS105的最大输入电流为20 uA,如数据表中所指定。 因此,只要您的主板能够驱动40 uA,您就可以将输出直接连接到2 SN65LVDS105。 我对MiniZed主板不熟悉,但我认为它应该能够驱动40 uA。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Jorge,
    我看了一下MiniZed使用的Xilinx Zynq-7000 SOC的规格。 在LVCMOS33上编程的每个输入/输出可驱动至少4 mA。 因此,基本上足以驱动2个SN65LVDS105。