This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592问题

Guru**** 2977040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/659394/lmx2592-lmx2592-questions

部件号:LMX2592
主题中讨论的其他部件: LMX2594

您好!

我们希望在新设计中使用lmx2592。 我们需要2个频率:一个约为8GHz,另一个等于其一半。

因此我启用VCO倍增器,通过第一个mux将其送入输出部分。 双倍频率直接馈入至

通过通道mux输出一个。 为了获得减半的频率,我通过通道分频器将VCO频率增加了2倍

然后执行其他输出。

但问题是:

在表4中通道分隔器部分的数据表中,您只提到直接VCO范围3.55 - 7.1GHz。 是否可以

向通道分频器馈送双VCO频率,或者输入频率限制为7.1GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    jwizard,

    问得好。 不幸的是,信道分隔器将无法超过7.1GHz。 它们设计用于在低于3.55GHz的频率下工作,而双倍器设计用于在高于7.1GHz时工作。 如果您确实需要使用8GHz VCO模式,然后在另一个信道上划分为4GHz,您是否研究过LMX2594?

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的第二个选择:)