This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:断电后注册编程

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2541, LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656829/lmx2541-register-programming-after-power-down

部件号:LMX2541
主题中讨论的其他部件: LMX2531

大家好,

我有一位客户在项目中使用LMX2541和LMX2531,他们有一些问题。

我相信如果你在合成器上循环启用芯片,你必须重新编程寄存器。  是这样吗?  

从代码加载器软件看,LMX2541具有断电功能。  如果我们使用它,那么是否必须在之后重新编程寄存器?  

如果是,LMX2531部件上是否有类似功能?   

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    假设您已锁定两个设备。现在,如果您将其CE针脚拉低,它们将被关闭。 当您将CE引脚拉回高电位时,两个设备将锁定到之前的配置。
    LMX2541可以是软断电/通电,从断电恢复后,它将再次锁定到之前的配置。
    LMX2531只能使用CE引脚进行断电/通电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel,

    这回答了我的问题,很抱歉没有把它标记为已解决。

    最后一个问题是,在我关闭线程之前。 在断言CHIP ENABLE和开始对合成器进行编程之间是否有最低的延迟要求?

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我建议在对设备进行编程之前等待100µs。