This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555输出(引脚3)保持高状态

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/657130/ne555-ne555-out-pin3-keep-high-status

部件号:NE555

您好,先生,

我们的示意图如下所示,如果我们触发TR (PIN2),然后输出(PIN3),则将Low (低)更改为High (高),
但为什么输出(引脚3)是保持高状态类似锁定,我们需要短引脚5至GND放电CB37,输出(引脚3)解锁至低状态。
tw=1.1RC不能正确保持高状态? 本原理图中是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo,

    如果COM1-TX为低电平或低于52 us之前为低电平,则OUT应为高电平。 (由于二极管电压降,实际小于52us)
    如果COM1-TX在至少52 us的时间内为高(或开路),则输出应为低。

    当输出卡在高位时,记录所有器件引脚上的电压(理想情况下是NE555导线)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我们是TRIG RX (CMO1)至TRIG (PIN2),Q (Pin3)更改为High (高)状态,

    等待 5分钟以上,但Q (引脚3)始终不会更改为低状态。  

    我们需要将CV (引脚) 5短至GND放电, 输出(引脚3)解锁至低状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo,

    感谢您提供详细的范围捕获。 非常有帮助。 触发器电压输入电压高仅为2.84V,因此二极管D5只允许阈值电压上升至3.48V,非常接近2/3 VCC (针脚5上的电压),特别是当VCC略高于5V时。 尝试强制引脚5至3V作为测试,以查看是否能固定正时。

    如果工作正常,则可以降低引脚5电压,或增加D5阴极电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    引脚5现在为3.52V,此引脚是输入/输出链路CB37=0.01uF至GND,如何强制引脚5至3V? 对地短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo,

    请注意,引脚6升至仅3.48V,引脚5为3.52V,因此引脚6绝不会跳闸门限比较器。
    您可以尝试与CB37并联(或代替)添加10k电阻器。 这应该会将引脚5降低到大约2.65V。
    请记住,如果您想使更改永久化,也会缩短计时脉冲。

    至触发器针脚的输入信号是否具有高输入电压? 这也可以修复应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    非常感谢,Q (针脚3)将更改为低状态。