This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE7.201万:Theta JC值?

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/655720/cdce72010-theta-jc-value

部件号:CDCE7.201万

我的客户正在尝试使用CDCE7.201万进行一些系统级热建模。  我看到我们为该设备列出了一个Theta JP (连接到PAD)。  是否还提供Theta JC (连接至案例)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    我已检查,但我们没有此设备的Theta JC参数。 您是否可以使用提供的Theta JP或Theta JA值?

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lane,

    我的客户希望从设备的顶部和底部散热-可能是额外的顶部安装散热器。   我们文件中是否包含此零件的任何其他热阻特性 (不在数据表中)-如PSI-JT或类似特性-可帮助他们确定这一点?  

    谢谢!

    丹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    很抱歉,我的回复延迟了。 已为CDCE7.201万提交了要求的热量数据,此处是热量参数[摄氏度]:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    24.4

    Result - Theta JC,TOP (标准数据表值)

    8.8

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    3.6

    结果- psi JT (标准数据表值)

    0.2

    结果- psi JB (标准数据表值)

    3.5

    Result-Theta JC,底部(标准数据表值)

    0.6

    建模假设

    以上数据:7x7 vias (根据JEDEC)

    此致,
    车道