This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:你是否有使用NE555作为VCO的阴谋?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656663/ne555-do-you-have-any-schematice-for-using-ne555-as-vco

部件号:NE555
主题中讨论的其他部件: TLC555

 大家好,

 我们的一个客户希望将NE555用作VCO (电压控制振荡器)。

 如果您有,请向我提供任何示意图吗?

 非常感谢您的回复。

 此致,

 中井和谷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中井和谷

    数据表中的图20显示了VCO电路。 引脚5是调制输入。 输出频率随引脚5电压而变化。引脚5电压越高,输出频率越低。 占空比也会随针脚5电压而变化。

    您是否考虑了频率范围(跨度)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德
    非常感谢您的及时回复。 我明白了这一点。
    客户希望将输出频率控制在0Hz和3kHz之间。
    他们还想知道频率精确度的大致值。 如果你有什么想法,请给我评论一下。

    再次感谢,此致,
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya

    我将尝试获取此频率范围。 重复性应良好。 线性不是很好。
    预计在一周结束前得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    我期待看到您的下一个回复。

    谢谢,顺祝商祺!
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya

    当引脚5从5V下降到0.5V时,此电路应在0至3 kHz之间工作(VCC = 5V)

    我用类似的TLC555模型模拟了这种情况,该模型在接近5V的引脚5上输出不正确。 但是,在实际设备中,我不认为NE555 (甚至TLC555)会出现这种情况。 下周我可能会测试这条赛道。

    e2e.ti.com/.../NE555-0-to-3kHz.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    非常感谢您的模拟。 我将向客户展示原理图,并要求他们使用真实零件进行测试。 因此您无需对其进行测试。

    再次感谢您,此致,
    中井和谷。