This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:我们是否可以使用以下电路对LMX2592进行编程

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/657823/lmx2592-can-we-program-lmx2592-using-the-following-circuit

部件号:LMX2592

尊重,

由于lmx2592需要SPI接口来编程其寄存器,我想知道以下电路能够写入其寄存器。

此特定板使用主从配置来刻录目标微控制器89sXX系列。 请指导我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    首先,LMX2592的Vcc需要为3.3V。

    只要:
    Mosi推断器SDI,重置推断器CSB,Miso推断器MUXout和计时信号遵循我们的数字计时图,然后就可以进行编程。

    此致,

    Brian Wang