请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 您好!
我们从事气象雷达业务,使用9.3 GHz - 9.5 GHz的频率范围。
我们的雷达一致性主要取决于非常靠近载波的系统的相位噪声。
是否有人在9 GHz时测量LMX2594的相位噪声且偏移小于100 Hz?
有人能提供数据或图解吗?
我们通常比较10 Hz偏移相位噪声。
提前感谢您!
此致,
Jochen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.