This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/657714/lmk04828-lmk04828

部件号:LMK0.4828万
线程中讨论的其他部件: LMK0.4826万LMK0.4821万

您好,

我有两个与LMK0.4828万相关的问题:

1)在2015年12月修订的数据表中,第33页上的图11显示了LMK0.4826万和LMK0.4828万的详细结构图。 我的问题是:什么寄存器控制页面顶部的"CLKIN MUX"行为?

2)在表7第19页的LMK0.4826万/48用户指南中,有一个表达式"内部VCO频率应在LMK048xxB设备的允许范围内。 此值的计算公式为:VCO频率= PLL2 PDF *(PLL2_N * PLL2_P * VCO除法器值)。"此VCO除法器值是什么?控制它的寄存器是什么?

谢谢!

Erdal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erdal,

    1)在2015年12月修订的数据表中,第33页上的图11显示了LMK0.4826万和LMK0.4828万的详细结构图。 我的问题是:什么寄存器控制页面顶部的"CLKIN MUX"行为?
    PS:有三种方法可以控制mux:手动模式,针脚选择模式和自动模式。 请参阅数据表中的“输入时钟切换9.3 5”部分。

    2)在表7第19页的LMK0.4826万/48用户指南中,有一个表达式"内部VCO频率应在LMK048xxB设备的允许范围内。 此值的计算公式为:VCO频率= PLL2 PDF *(PLL2_N * PLL2_P * VCO除法器值)。"此VCO除法器值是什么?控制它的寄存器是什么?
    PS:VCO分压器仅在LMK0.4821万中提供。 LMK0.4828万应为1。
    PS:我建议使用TICSpro软件为LMK设备生成正确的设置。

    此致
    普奈特