请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK61E2 主题中讨论的其他部件:USB2ANY, MSP432P401R, TIDA-0.0626万
尊重,
我一直在开发TIDA-0.0626万参考设计,我想知道如何使用 MSP432P401R启动板对LMK6E2进行编程,因为我们提供了该启动板。在软件 LMK61xx振荡器编程工具中,仅提及USB2ANY,我们目前不提供该工具,因此我们正在尝试 寻找编程电路板的替代方案