This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:OSCin单端处理

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656965/lmx2594-oscin-single-end-treatment

部件号:LMX2594

大家好。

我的客户想在OSCin上使用1.8V LVCMOS输入。

我有两个问题。


首先,在数据表P.54 8.1 .........................................1 OSCin配置中,
建议在没有交流耦合电容器的情况下直接连接单端时钟,OSCin*是浮动的。
但是,我确认您使用用户指南P.18中的交流耦合电容器C14进行单端连接,  
哪种指南更好? 我认为数据表和用户指南 建议都是正确的。

其次,如果我使用交流耦合电容器,单端信号是-0.9V~+0.9V。
此设备的参考输入电压为0.2 ~ 2Vpp。
此值的测试条件是需要交流耦合。

当我们将1.8V LVCMOS输入用于OSCin时,是否需要交流耦合电容器?


我想尽快得到答案,所以请帮我。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ogane-san,

    OSCin需要交流耦合,数据表错误,我们正在对数据表进行更改。
    输入电压规格是指输入信号摆动,可接受-V至+V或0至2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel San

    感谢您的回复。
    很抱歉,我还有一个问题。

    如果 输入信号是单端的,请告诉我OSC*引脚处理
    我认为OSC*通过电容器中间体连接GND。
    我的理解是否正确?

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ogane-san,

    正确,通过电容器将OSCin*引脚分流到接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel San

    非常感谢 您的回复!
    我明白了。

    此致,
    Sho