This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:每个输出之间同步

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656972/cdce925-synchronization-among-each-outputs

部件号:CDCE925
主题中讨论的其他部件: CDCI6214

大家好

您是否介意询问CDCE925?

每个输出分压器块是否具有同步POR脉冲以在输出之间提供启动对齐?
因为,客户希望使用输出分禾器同步功能。
我们是否应该使用CDCI6214而不是CDCE925?

此致,

松本博塔


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka,您好!
    如果使用不同的P分频器,则CDCE925不保证同步。 我建议使用具有同步功能的CDCI6214。
    此致
    普奈特