This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:提供TIC Pro代码(用于在广泛范围内对LMX2592EVM进行编程)

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656600/lmx2592evm-tics-pro-code-available-to-program-lmx2592evm-in-wide-range

主题中讨论的其他部件:LMX2592

您好,

我们希望在宽频率范围内使用LMX2592。 我搜索了是否可以重复使用我找到这些帖子的TIC Pro代码:

e2e.ti.com/.../63.0581万

但是,当我安装了TIC Pro时,我没有找到一个../TICS PRO/Configurations文件夹,我可以在其中查看LMX2592_PLL.py文件。

我是否在更高版本的TIC Pro中安装了错误的东西或这种情况不同(我的版本为1.6 .7.0 ,2018年1月4日)

谢谢!

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Markus:

    这是默认窗口设置中隐藏的折叠。
    C:\ProgramData\Texas Instruments:TIC Pro\Configurations

    Win10中显示隐藏文件夹的示例:
    文件资源管理器--文件夹选项--视图--隐藏的文件和文件夹
    选中"显示隐藏文件,文件夹和驱动程序"

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的快速回答。 我尝试显示隐藏的文件夹(Windows 7)。 但我n´t在TIC Pro文件夹中看不到任何文件夹。

    我附加了文件夹的屏幕截图:

    此致,

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Markus:

    配置文件夹 位于C:\ProgramData下,而不是TICS Pro安装目录C:\Program Files (x86)下。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    非常感谢您的帮助! 现在我找到了文件夹。

    此致,

    Markus