This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:如何将多个LMX2592 IC连接到同一参考振荡器。

Guru**** 2537160 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656435/lmx2592-how-to-connect-multiple-lmx2592-ics-to-same-reference-oscillator

部件号:LMX2592
主题: LMK0.0105万中讨论的其它部件

你(们)好

对于单个LMX2592,输入时钟连接到板载晶体振荡器(极低抖动)或外部引脚或可编程时钟发生器。

如何将多个LMX2592连接到外部参考输入(10MHz或100MHz)或可编程时钟生成器或板载晶体发生器?

此致

维努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Reddy,

    我建议使用与我们的EVM相同的互连连接LMX2592的参考输入,如果一个参考源驱动多个负载,我肯定会使用正确的阻抗匹配来分割参考信号。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon

    如果我使用CWX813-100Mz作为参考源,我是否可以通过分割信号来驱动多个LMX2592 (如EVB所示,并联50欧姆)? 晶体振荡器是否具有足够的信号强度来驱动两个LMX2592?

    还是需要使用时钟缓冲器(1:2或更高)来驱动多个LMX2592?

    我计划使用LMK0.0105万SQ在Ref-In和Crystal振荡器之间切换,并以增加抖动为代价实现多个超时? 这是一个不错的选择吗?

    谢谢
    维努
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Venu:

    CWX813可能同时驾驶两种车辆。 您需要确保保持足够的信号摆动和Z匹配,所有设置和完成。 不确定您的使用案例,但您还希望注意通过此共享参考路径在两个同步之间进行耦合。

    我不确定我是否理解您对交换机的评论。如果您谈论使用LMK上的2个输入来选择参考,那就没问题了。 查看您的PN预算,了解您的带内lmx2592总PN以及CWX813+buffer是如何分配的。 CWX可能会成为带内噪音的瓶颈...

    我希望这能有所帮助。
    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon

    我还有几个问题

    1.如果我使用单CWX-81.31万MHz驱动两者,如何避免耦合问题(除了在布局上充分隔离两个PLL之外)。 是否有任何准则将其分开。 是否可以使用1:2的时钟缓冲器(如LMK0.0105万)来减少耦合?

    2.是的,LMK上有两个输入,用于选择参考。 在任何一种情况下(带缓冲液或无缓冲液),CWX813都是瓶颈。 CWX813-100MHz单独提供5.03ps (10Hz至100kHz)的有效值抖动,0.5ps有效值抖动(12kHz至20MHz)。 使用时钟缓冲器时,附加抖动约为30fs至70fs。 您是否推荐具有良好相位噪声(在12kHz至20MHz范围内有效值抖动<100fs)的良好晶体振荡器?

    此致
    维努