This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:筛查和鉴定测试信息

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656714/cdclvc1104-screening-and-qualification-tests-information

部件号:CDCLVC1104

大家好,我是Gabriel,在葡萄牙的TEKEVER工作。  
我们目前正在一个空间项目中使用参考部件。  
鉴于我们的应用的性质,我们需要根据标准对每个组件进行资格鉴定。
但是,如果您已经对这些组件中的任何组件执行了任何测试,那么了解这些测试将非常有价值且节省时间,例如,这些测试包括:
-预处理+ Hast或THB  
-C-SAM检查
热循环/电击  
- Lifetest

测试条件并不重要,因此,如果您已完成任何这些测试或其他类型的测试,可能符合任何MIL-PRF或STD,这将在我们的资格审批流程中非常有用。

请记住,我们知道,有些部件可能不是专门用于空间应用的,但这些部件所参加的飞行任务将提供受控的温度和辐射环境,从而允许使用商业部件。

谢谢,顺祝商祺!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Gabriel
    让我与我们的质量团队核实一下我们可以与您分享的内容。 同时,请发送电子邮件至clock_support@list.ti.com,向我提供您的公司名称和预期应用程序。
    此致
    普奈特