This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949:CDCE949设置问题

Guru**** 2929180 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE949, CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/655875/cdce949-cdce949-set-up-question

部件号:CDCE949
主题中讨论的其他部件: CLOCKPRO

您好,先生  

使用 TI时钟专业版时,我们是否必须连接EVM?

因为我们手头没有EVM。  

您可以帮助使用TI时钟专业设置CDCE949 Y2输出 66MHz,,然后将txtfile输出给我们以供参考?

                                                        太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen
    您可以在不连接EVM的情况下使用Clockpro来生成设置。
    如果您遇到任何问题,请告诉我。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    我使用ClockPro,就像贝洛一样,

    然后文件->保存TXT文件,我通过IIC路径发送,已获得ACK信号,但Y2仍然只有3V电压,而不是66M脉冲,
    在我发送IIC命令时,有必要使用BTW将VDD下拉?e2e.ti.com/.../949_2D00_1.TXT

                                                       Bogeye2e.ti.com/.../cdce949.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen
    在发送I2C命令时,无需拉下VDDOUT。
    您的Clockpro配置看起来不错。
    其他输出是否正在切换?
    此致
    普奈特