This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:重置数据设置操作

Guru**** 2405800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/654873/lmx2592-reset-operating-of-data-setting

部件号:LMX2592

您好,

我的客户有关于LMX2592的问题。

[Q]

请告诉我LMX2592数据设置的重置操作。
R0的重置位是自清除的,但在写入1然后设置R1之前,我应该等待多长时间?
如果使用大约10 MHz的时钟进行写入,是否特别需要等待?

此致,

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaede,

    复位实际上独立于OSCin时钟运行(OSCin时钟对频率校准顺序进行数字贡献)。 因此,您实际上可以断开OSCin的连接,但仍可以运行RESET。 重置操作不是必需的,我们只建议在启动设备时执行此操作,最好用户始终从已知状态开始。 严格地说,用户可以打开设备电源,对所有寄存器进行编程,并获得编程设置。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢您的合作。
    我理解您的回答。

    我对 建议的初始通电编程顺序(D/S P.18)的理解是否正确?
    [我的理解]
    1.为设备通电,并确保VCC针脚处于正确的电平
    2.确保在OSCin针脚上使用有效的基准
    3.软重置设备(写入R0[1]=1)... 跳过
    4.按与TIC pro相反的顺序对寄存器进行编程
    5.频率校准(写入R0[3]=1)

    此致,

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kudo-san,您好!

    我们建议执行步骤3对设备进行软重置,以确保在开机后正确重置设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel-San,Brian-San,

    感谢您的合作。

    我知道有必要重置。

    那么,是否特别需要在重置后等待?

    如果需要等待,我需要多长时间?

    此致,

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kudo-san,您好!

    软复位后无需等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Noel-San

    感谢您的合作。
    我理解你的评论。
    我会告诉我的客户您的意见。

    此致,
    Kaede Kudo