This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:LMX2492EVM

Guru**** 2747905 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/656285/lmx2492evm-lmx2492evm

部件号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他部件:CODELOADERLMX2492LMX2491

你好。 我在这个评估板上有几个问题。

评估板生成从9.4GHz到9.8GHz的线性FMCW信号所需的连接是什么? 我按照用户指南操作,但无法生成正确的波形。

用户指南使用RFout/2作为输出,评估板上RFout和RFout/2之间有何区别?

OCSin是否需要连接?

我是否应该使用Codeloader或TIC pro来更改参数以生成9.4GHz到9.8GHz信号? 我应该如何使用代码编码器来生成它?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的罗先生:

    感谢您对LMX2492的关注。

    与此PLL一起使用的VCO有两个输出:一个输出,另一个输出。 两种输出均可通过SMA连接器访问,以便于测量。

    PCB上有一个XO。 您可以验证它是否在使用作用域。

    我建议使用TIC PRO。 有一个带有GUI的单独页面,以方便生成斜坡。 我建议使用该页面。

    您还可以查看LMX2491 (具有相同接口的低频设备),并以示例说明斜坡。

    此致,Simon。