This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:更改Pump Out和VTune范围

Guru**** 2552740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/654668/lmx2492-change-pump-out-and-vtune-range

部件号:LMX2492

我们需要LMX2492芯片,以便使用斜坡生成功能来增强连续波雷达的性能。 我们使用的VCO要求VTune范围3V至12V,以便在500MHz到1000MHz之间工作。

在LMX2492数据表中 ,仅指定CPout 3.1 mA和CPout电压的最大电流为2.5 V (在我的情况下,VCP = 5V)。

我希望使用LMX2492生成三角形信号并连接到该VCO,以便在500 MHz - 1000 MHz的频率范围内工作。

我想将此VCO集成到LMX2492中。 因此,我不知道如何确保VCO VTune能够正确生成,以及我必须对循环筛选器进行的更改。

欢迎提出任何建议和意见。

感谢您的关注。

Thefany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thefany,

    是的,正常情况下,CPout电压最高可达2.5V。 运算放大器的作用是超越这一点。 如果您在我们的EVM用户指南中看到,该板可以选择放置5V运算放大器(默认情况下未填充)。 您可以将其作为实例的示例。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Brian先生的回复。

    我发现EVM用户指南中刚刚提到了它,但没有对其他运算放大器进行解释。 我在模拟中使用C型有源滤波器来获得调谐电压3V-12V

    我还尝试生成一个三角形信号(使用斜坡功能),带1 us周期。  您是否建议完成此任务所需的环路带宽? 我正在模拟使用PLLatium SIM,它为我提供 了锁定时间为4MHz 的环路带宽0.8 Us (Fosc=FPD=10MHz)

    谢谢你。