This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2310:CDCVF2310故障原因

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/654322/cdcvf2310-cdcvf2310-reason-of-failure

部件号:CDCVF2310

你好

我有一张使用CDCVF2310PW芯片作为时钟分配器的卡。

它接收3.3V TTL 100MHz时钟作为输入。

只有 第一个组被激活,我使用它来生成 四个100MHz时钟,其中两个用于TLK2711 SerDes,两个用于我的FPGA (Actel proAsic和Xilinx Virtex)。

该气缸组的最后一个输出通过47pF电容器连接到GND。

Vcc是一种3.3V电压,通过1uF电容器滤波器到达GND,然后是BLM18PG471串行磁珠。

 在过去半年测试我的卡时,我已经更换了两次此芯片。

此芯片的电源报告过电流拔出,当我更换芯片时,问题消失了。

有人能向我解释为何这种失败发生了两次,以及我应该研究和采取什么措施来调查这一问题吗?

我无法从我的工程模块卡进入"飞行"模块,除非确定这一双重故障只是巧合还是设计错误。

感谢您就此问题及时提供帮助。

谢谢

Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amnon,您好!

    根据您对CDCVF2310使用情况的描述,我看不到您的设计有任何问题。

    如果您愿意,我可以查看您的示意图文档的这一部分。 如果您不想在公共论坛中共享您的设计信息,您可以发送电子邮件至clock_support@list.ti.com。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amnon,您好!

    我查看了您通过电子邮件发送的示意图。 原理图看起来正常。

    请在绝对最大额定值表中给出的限制范围内操作设备。 施加超过绝对最大额定值的应力会对设备造成永久性损坏。

    此致,
    车道