This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS116:SN65LVDS116通过PTFE电线驱动至1.5 m

Guru**** 2924650 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/655797/sn65lvds116-sn65lvds116-driving-to-1-5m-by-ptfe-wires

部件号:SN65LVDS116

我正在使用SN65LVDS116中继器接收LVDS信号并发送到另一个SN65LVDS116。这样 ,1个信号被分配到90个信号。最终信号被传输到另一个由扭曲的PTFE电线放置的1.5 m 模块。请确认功能。

此致,

Amrita Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这实际上取决于您所知道的几个参数,包括信令速率和您正在使用的特定介质的特性等。
    请查看此应用手册slla053:使用不同电缆的LVDS性能(修订版 b)(www.ti.com/.../getliterature.tsp ,用于讨论某些类型电缆的到达率与信号速率,以获取想法。
    最终,您确实需要对特定介质和其他特定条件(信号速率,噪音等)进行实验,并检查生成的眼图。

    此致,
    雅瑟