This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4821万:CLKin0_OUT MUX &SYSREF_CLKin0_MUX

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/655692/lmk04821-clkin0_out_mux-sysref_clkin0_mux

部件号:LMK0.4821万
主题: LMK0.4826万中讨论的其它部件

E2E社区您好:

我有一个主板(NDA评估版),其中包含LMK0.4821万部分。  我的问题是通过CLKin0直接使用sysref;无论我做什么,我都无法使其正常工作,并且在使用LMK0.4826万时看到相同的问题。

https://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/t/63.1765万

我想完成本文中所示的sysref功能:

https://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/t/42.4453万

但我知道差分(CLKin0)同步输入可能是更好的选择,我可以访问主板上的此端口。

无论哪种情况,我都无法获得任何有效的sysref功能,除非我使用板载VCO和分配器。  查看数据表中的图像13:

它似乎与设置寄存器一样简单

0x139:0x04 (SYSREF_CLKin0_MUX =1,SYSREF_MUX =0)

0x147:0x18 (CLKIN_SEL_MODE = 0x01,CLKIN1_OUT MUX = 0x02,CLKIN0_OUT MUX = 0x00)

如果我已经有了一个使用VCO分配器进行sysref的有效解决方案。  

谢谢,如果有人想查看,我可以提供离线使用的寄存器设置。

John

P.S.(我可以通过锁定VCO来验证CLKin0上的时钟是否正常)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John
    请通过clock_support@list.ti.com向我发送您的注册设置。 您的主板是来自TI的定制主板还是EVM?
    此致
    普奈特