This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1216:CDCLVD1216驱动器长度

Guru**** 2802675 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/654508/cdclvd1216-cdclvd1216-drive-length

部件号:CDCLVD1216

我正在使用此IC来分配 信号(2-5kHz),传输此IC并驱动至2 m 长度。无论此IC是否足以驱动,还是我需要额外使用LVDS驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amrita,您好!

    您可以使用CDCLVD1216 IBIS模型模拟驱动所需长度的传输线路并绘制信号完整性图。 根据结果,您可以决定重新驱动接收器上的信号。

    IBIS模型位于: www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器端设计已冻结,LVDS接收器已被使用。我需要将定时信号分配到90条线路。我使用此IC进行分配。我需要驱动1.5 m 长度。 是否需要任何附加电路??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CDCLVD1216可用于驱动超过此长度的A信号。 但是,我强烈建议您模拟使用案例,以确定性能是否符合应用程序的要求。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Lane:

    感谢您的回复。我将尝试模拟相同的情况。根据数据表,此IC设计用于50欧姆传输线路,但我必须使用PTFE电线将此定时信号(2KHz)传送到另一个模块(基于FPGA)。是否正常?请确认。

    此致,

    Amrita Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amrita,您好!

    我建议使用一对匹配的50欧姆PTFE同轴电缆。 我还建议使用差分50欧姆跟踪将CDCLVD1216的输出路由到您的连接器。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Lane提供的宝贵反馈。
    此致,
    Amrita