This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:PLL xtal的最大频率

Guru**** 2552880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/655676/lmk04828-max-freq-of-pll-xtal

部件号:LMK0.4828万
在“线程:LMK0.4832万”中讨论的其他部件

数据表列出了PDF频率的限制,但未明确PLL1上晶体的最大频率。  晶体支持的最大频率是多少?   我想以150MHz的频率驱动OSCout,并为PLL1使用150MHz xtal

LMK0.4832万是否相同?

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    晶体振荡器模式规格在第12页顶部的数据表7.5 中提供。 晶体频率范围为10 MHz - 40 MHz。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不正确,数据表不正确,这是PLL1的PDF频率范围。 所有LMK048xx系列评估主板均随附用于PLL1的122.88MHz XTAL,因此数据表显然不正确。 因此,我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    您使用的是150MHz晶体还是晶体振荡器?

    晶体(XTAL)是无源元件,没有晶体振荡器电路时不会振荡。 如果您要使用晶体输入,它必须是10 MHz - 40 MHz的晶体。

    如果您使用的是晶体振荡器(XO),则使用150MHz晶体振荡器是可以的。 LMK0.4828万EVM板上附带的晶体振荡器是VCXO。

    我希望此信息有所帮助。

    此致,
    Lane Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我不清楚XTAL实际上是冷冻式CVHD VCXO设备。 我没有看到可以在数据表中使用的VCXO的范围,所以想要了解可以使用的VCXO频率的限制吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您打算按照LMK0.4828万EVM上的演示使用VCXO,OSCin输入可接受高达500 MHz的输入。

    如果您想使用CLKinX/X*输入,这些输入可接受高达750MHz的输入。

    此致,
    车道