This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2万:我们是否有最适合的设备来替换DS3231?

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/655524/bq32000-do-we-have-best-fit-device-to-replace-ds3231

部件号:BQ3.2万

大家好,

我们是否有替换DS3231的好建议? 谢谢!

此致,

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队,
    抱歉,我忘记向客户提供要求:
    客户需要每天<0.5秒的精确度,现在他们使用DS3231,我们想更换它,谢谢!

    此致,
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sulyn,

    BQ3.2万是一个很好的选择,但是请注意,此设备不包含集成晶体。 您可以在此处查看我们的所有实时时钟产品: www.ti.com/.../products.html

    BQ3.2万具有-63ppm至126 ppm的可编程校准调整。 您可以校准设备以获得所需的精确度。

    此致,
    车道