This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.1801万:LMK0.1801万 -代码加载器设置

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/655265/lmk01801-lmk01801---code-loader-settings

部件号:LMK0.1801万
主题中讨论的其他部件: CODELOADER

大家好,

我正在使用代码加载器配置LMK0.1801万。

代码加载器外的配置与数据表中指出的配置不同。

例如R0,根据数据表,位31应为0,而在GUI中为1 (第27页)。

  • 请您详细说明这些差异吗?

谢谢!

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好日落
    是否可以从Coadloader向我发送.,ac文件? 您可以从“文件”->“保存”中获取。
    我建议使用TICSpro而不是Coadloader。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK0.1801万.zip

    您好Puneet,

    感谢您提供信息。

    请查找附加的文件(上面的zip文件链接)。

    我会推荐TICSpro ,但在继续之前,最好先澄清一下。

    我假设代码加载器不再获得任何更新。

    谢谢!

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好日落
    我建议您首先从“Mode->Customer Mode-1”加载coadloader中的默认设置,然后根据您的要求进行更改。 Codeloader不会自动加载它。 一旦一个位被意外地改变了,你退出了代码转换器,下一次当你启动代码转换器时,它将从那些被改变的位开始。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我会检查一下。

    日落