This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:添加剂抖动的最大值

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/655204/cdcv304-maximum-value-of-additive-jitter

部件号:CDCV304

您好,

我的客户对"从输入到输出1Y0的额外相位抖动"的最大值有疑问。
那么,您能否对以下问题发表意见?

[Q1]

您能告诉我最大值吗?
或者,您是否对最大值有任何评论
例如,诸如“最大值不超过典型值的两倍”之类的注释。

[Q2]

它们的规格如下所述。
・Ω 输入RMS抖动(最大值)= 1p秒
・Ω 所需输出RMS抖动(最大值)= 2.5p秒

您是否可以使用其输入RMS抖动数据来尝试CDCV304输出RMS抖动估计?
CDCV304能否满足他们的要求?

[第三季度]

为了满足他们的要求,添加剂抖动必须小于2.29 psec。
Jadd =√(Jttotal^2 - jsource^2)=√(2.5psec^2 - 1psec^2)= 2.29psec。
CDCV304添加剂抖动的最大值是否可能大于2.29 psec?

此致,

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kaede

    CDCV304的典型附加抖动如下所示:

    我希望最大数目不会超过两倍,这比你所需要的要好得多。 我看不出在您的应用程序中使用此缓冲区时出现任何问题。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet

    感谢您的合作,

    我理解你的评论。

    我会将您的意见告诉我的客户。

    此致,

    Kaede Kudo