This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592-在TIC pro中使用突发模式进行编程

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/654759/lmx2592--programming-using-the-burst-mode-in-tics-pro

您好,
我们正在  SFCW雷达中使用LMX2592。 我们需要通过更改N除法器值来逐步改变输出频率。 我们需要在循环中按顺序生成以下频率:3800,4000,4200,4400,5000等(以MHz为单位)。  如何使用突发模式将不同的值写入寄存器(R38),寄存器更新之间的时间间隔为2秒?

它似乎只使用寄存器的最终值,而不按顺序更新。 我们还检查了这些所需频率是否是使用频谱分析仪生成的,但似乎没有生成。

您能帮我吗?

谢谢!

Shilpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shilpa:您好!

    在连拍模式菜单中:
    1.在PLL菜单中:配置提供所需频率的N值
    2.在"连拍模式"菜单中:选择"加载寄存器"下拉菜单,然后选择R38 (这是N的寄存器)
    3.在"连拍模式"菜单中:选择"加载寄存器"下拉菜单,然后选择R0 (这将触发每个频率变化的校准)
    4.在"连拍模式"菜单中:将"延迟"下的数字更改为2,然后单击"延迟"
    5.对每个频率重复步骤1-4
    6.在"连拍模式"菜单中:选中"循环?"框
    7.在"连拍模式"菜单中:单击"运行",它将自动重复


    此致,

    Brian Wang