This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555计时器的线性范围

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC551, NE555, LM555, LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/655336/lm555-linearity-range-of-the-lm555-timer

部件号:LM555
主题中讨论的其他部件:TLC551NE555,, LMC555TLC555

您好,TI:

LM555CN定时器基于以下线性关系工作:F =1/T =1/(C*(R1+2R2)*ln(2))。 我只是想知道这种关系的线性范围是什么? 换言之,允许上述方程式保持的最大和最小电容和电阻值是多少。

此致,

Khoi Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khio

    该公式适用于低于10 kHz的频率。 上述情况将导致错误,该错误随着频率的增加而增加,主要是由于从定时上限(1/3,2/3 Vcc)到放电输出更改状态的传播延迟。

    TLC551数据表中的公式和文本更准确/信息更丰富。 Ron =放电引脚接通电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khio

    我首先从NE555或LM555可设置的计时器的简化公式开始,以选择初始电阻和电容器值。

    对于80 kHz以上的应用或需要更高精度的应用,我建议TLC555,LMC555 (或TLC551)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复,您推荐我使用的计时器的工作范围是否非常大(约100Hz至10kHz)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我选择哪种电容器或电阻器是否重要? 这是否意味着只要频率在计时器的工作频率范围内,C和R的任何组合都能给我一个良好的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khoi

    列出的所有计时器在100 Hz至10kHz范围内工作正常,并且引脚兼容。
    "图16. 自由运行频率"图表很好。
    RA + 2*RB总数应在1k到10M范围内。 此外,我更喜欢Ra > 470欧姆。
    电容器最小值超过100pF (首选>=1nF),无最大值。