你好
我的客户使用 今年产品的LMX2485E。
现在,他们正在考虑使用软件来降低功耗。
以下是客户的问题。
请提供建议。
问题1.
当CE=H,ATPU=0时,通过设置RF_PD和IF_PD,可以单独关闭RF_PLL和IF_PLL。
如果将ATPU设置为1,则无论RF_PD,if_PD如何,RF PLL和PLL是否均已断电,以及每个的输出
充油泵设置为三态模式。
这种理解是否 正确?
问题2.
ATPU中“自动”开机的含义是R1中的RF_PD,而R2中的IF_PD在写入R0时自动设置为0。
也就是说,必须对R0进行编程,才能自动启动RF_PLL和IF_PLL。 。
正确吗?
请提供建议
感谢您的合作。