This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2765995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/653715/lmx2595evm-lmx2595evm

部件号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2595

我想使用 LMX2595 EVM模块,但找不到 可用的频率范围。

 在LMX2595芯片数据表中,提供了10MHz至19GHz输出频率的功能。

但我找不到 LMX2595 EVM模块数据表的可用输出频率范围。

是否有人知道此模块(LMX2595 EVM)的频率范围?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    LMX2595EVM可合成高达19 GHz的频率。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lane,

    感谢您的回复。
    但我还有一个问题。
    LMX2595EVM能否合成10M至19GHz的频率?
    是否可以使用这些频段(从10M到19GHz)?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    是的,LMX2595EVM可以合成10 MHz到19 GHz的频率。 LMX2595EVM可在与LMX2595相同的范围内同步调整频率。

    此致,
    车道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lane,

    感谢您的回复。

    此致,