This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:AC耦合LVCOMS输入端接

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/654951/cdclvc1310-the-termination-for-ac-couple-lvcoms-input

部件号:CDCLVC1310

大家好,

  我们是否需要终端网络来将输入信号偏置为交流电偶LVCOMS输入信号的VDD/2? VDD/2的PRI/SEC输入中已存在内部偏置电路,但CDCLVC1310 EVM的输入端存在终端网络。  

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nick
    _INN输入引脚具有到VDD/2的内部偏置,而_INP具有下拉电阻。 这样做是为了避免在引脚浮动的情况下放大噪音。 如果使用交流耦合,则必须将针脚从外部偏置。
    此致
    普奈特