This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:当请求Excel输出时,PLLatinumsim崩溃

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/654103/pllatinumsim-sw-pllatinumsim-is-crashing-when-a-request-is-made-for-an-excel-output

部件号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他部件:LMX2571

目前,客户正在加载设备LMX2571并将Fout更新为880。 一切似乎都正常,但当客户选择'data export'(数据导出)'export data to excel'(将数据导出到Excel)时,会生成未显示的异常错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您会告诉我们以下内容吗?
    PLL SIM版本
    PC操作系统版本
    PC语言设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    Dean应该处理此职位。

    他拥有所有相关信息。

    我想要一个客户门户网站给正在进行开发的Dean。

    感谢您的回复。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    下面是我给您发送的电子邮件,我正在关闭此问题。 修复程序将在我本周发布的版本中。

    总之,问题的根源在于PLLatinum SIM假定Excel打开工作簿时,它以3个工作表开始。 但这不是您的情况,因为您开始时使用的是更少的。 我可以通过转到Excel中的"文件"->"选项"->"常规"下复制您的问题,然后有一个选项可将开始工作表的数量更改为3以外的内容(这适用于我的Excel 2010)。 解决方法是添加更多工作表(如果它们不存在)。

    此致,
    Dean