This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3806万:数据表中数字锁定检测中的ppm计算

Guru**** 2510995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/653843/lmk03806-ppm-calculation-in-digital-lock-detect-from-datasheet

部件号:LMK0.3806万

尊敬的先生/女士:

我正在阅读LMK0.3806万的数据表。 在第44页的“9.1 Tm6数字锁定检测”部分,有一个计算ppm的公式,如下所示。

ppm = 2e6 * 3.7 ns * FPD / PLL_DLD_CNT

PLL_DLD_CNT为14位。 从该等式中,可以通过减少FPD的值来修正ppm。

QS 1.: 但是,在实践中,使用小FPD可以以ppm提供低抖动输出,这是否正确?

QS 2.:小FPD将增加最小锁定时间。  因此,增加的最小锁定时间是否会影响此IC的性能?

谢谢你。

Yifei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yifei
    PPM计算仅对标记数字锁定检测信号有效。 这意味着,如果您使用某种设置计算ppm,则当输出频率错误达到该值时,数字锁检测信号将会变高。 最终,ppm错误将降至0。
    因此,要回答您的问题:

    QS 1.:但是,在实践中,使用小FPD可以以ppm提供低抖动输出,这是否正确?
    答:如上所述,ppm指的不是抖动,而是标记数字锁定时的频率错误。

    QS 2.:小FPD将增加最小锁定时间。 因此,增加的最小锁定时间是否会影响此IC的性能?
    答:它取决于输入时钟和PLL带宽的质量。较低的PFD频率也会增加带内PLL噪声,建议使用尽可能高的PFD频率。
    此致
    普奈特