请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.3806万 尊敬的先生/女士:
我正在阅读LMK0.3806万的数据表。 在第44页的“9.1 6数字锁定检测”部分,有一个计算ppm的公式,如下所示。
ppm = 2e6 * 3.7 ns * FPD / PLL_DLD_CNT
PLL_DLD_CNT为14位。 从该等式中,可以通过减少FPD的值来修正ppm。
QS 1.: 但是,在实践中,使用小FPD可以以ppm提供低抖动输出,这是否正确?
QS 2.:小FPD将增加最小锁定时间。 因此,增加的最小锁定时间是否会影响此IC的性能?
谢谢你。
Yifei