This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:我无法对EEPROM进行编程

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/653457/lmk03328-i-can-t-program-the-eeprom

部件号:LMK0.3328万
您好,
我无法在LMK0.3328万设备中对EEPROM进行编程。
使用codeloader44.2 4.20 ,1.0 文件.................0
我遵循SNAU185文档中的EEPROM编程流程。
正在重新记录值写入正常,但EEPROM程序失败。
设备和配置信息如下所示,
VNDRID:4107
PROID:50
REVID:1.
PRTID[31:24]: 1.
PRTID[23:16]: 0
PRTID[15:8]:218
PRTID:152
HW_SW_CTRL_MODE:EEPROM模式
GPIO32_SW_MODE:LL.
HW_DFLT_MODE:EEPROM/ROM模式
OP_MODE:EEPROM模式
GPIO HW_MODE:0
SLAVEADR_GPIO1_SW:85
EEREV:0
感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了问题,调整PDN声明时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yeonkyu,您好!

    很好地听到您发现了问题。 您是否使用过TICS Pro软件? 这是我们设备的最新软件GUI,请在此处下载:

    www.ti.com/.../TICSPRO-SW

    此致,

    Brian Wang